结果:找到"SFP光模块 bidi单纤双向 双纤双向",相关内容1000条
  • TVS选型时,为何应尽量选用单向TVS
  • TVS(TransientVoltageSuppressor)是一种用于电路保护的器件,用于抵御瞬态过电压,如静电放电(ESD)和快速电压脉冲等。单向TVS和双向TVS是两种不同类型的TVS器件,它们在应用中有一些区别。单向TVS(UnidirectionalTVS)只能在一个方向上传导电流,通常在电压过高时将电流引导到地或其他低电位点。双向TVS(BidirectionalTVS)可以在两个方向上传导电流,适用于需要双向保护的应用,如通信线路或信号线路,其中信号可能会以正负方向的脉冲形式出现。然而,一般情况下,对于大多数应用来说,尽量选用单向TVS是有好处的,原因如下:性能特点:单向TVS...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: TVS 国产 电路板 芯片 电流 电压 ESD 发帖人:华轩阳电子 发帖时间:2023-10-09 18:18:00
  • 打破波长约束,50Gb/S波长自调谐单纤双向光模块来袭
  • 传统单纤双向光模块的上下行波长为固定值,由于两端波长不一致、须配对使用,在实际使用过程中潜在AB端插错、配对异常等情况,对物料资源和维护管理提出更多挑战。有厂商提出50Gb/s波长自调谐BiDi光模块新型方案,可打破传统BiDi光模块“上下行”波长的约束限制,原理示意图如图所示。电接口方案与传统50Gb/sBiDi光模块相同,支持2x25Gb/sNRZ和1x50Gb/sPAM4两种类型,DSP、Driver、TIA等核心电芯片也与传统50Gb/sBiDi光模块相同。模块光路中包含激光器和光滤波器,激光器的输出波长需要与滤波器的通带/阻带波长相匹配,因而激光器需采用波长可调谐激光器或通过TEC...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 50G 波长自调谐 发帖人:专说光通信 发帖时间:2023-06-08 14:06:00
  • 光纤跳线的类型及其对应的颜色是什么?
  • 光纤通信技术和计算机技术作为信息化的两大支柱,其中计算机负责把信息数字化,而光纤则是负责将信息传输出去。光纤通信是以光波作为载波,将信息从A处传输到B处。根据ITU-T标准,通信光纤分为G.651、G.652、G.653、G.654、G.655、G.656、G.657共7类,其中G.651为多模光纤,G.651-G.657为单模光纤。ISO/IEC又将多模光纤分为OM1-OM5,这5类多模光纤主要应用于局域网(LAN)与数据中心(DCN)中。目前市面上常见的光纤跳线类型有单模OS2跳线、多模OM2/OM3/OM4光纤跳线。下面易天光通信(ETU-LINK)就来聊一聊光纤跳线的类型以及对应的颜...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 跳线 多 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-10-20 17:21:00
  • 你了解10GBIDISFP+单纤双向光模块吗?
  • 随着5G网络部署,远距离传输的光模块需求越来越多。易天光通信(ETU-LINK)光模块厂家为适应市场需求不断完善产品线,现有全系列BiDi单纤光模块产品提供,主要的封装形式为SFP/SFP+/XFP和QSFP+。本文将根据市场需求日益增长的10GBIDISFP+光模块进行介绍。10GBIDISFP+光模块10GBIDISFP+光模块其封装形式为SFP+,传输速率10G,LC单工接口,与单模光纤使用传输距离最高达80公里。BiDi指单纤双向,它是利用WDM(即,波分复用)技术,发送和接收两个方向的不同中心波长,从而实现一根光纤双向传输光信号。易天线上店铺:shop1458197280610.1...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 10GSFP+ 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-06-02 14:52:00
  • MS4553瑞盟双向电平开关芯片和SGM4553一样
  • MS4553M是一款双向电平转换器,可以用作混合电压的数字信号系统中。其使用两个独立构架的电源供电,A端供电电压范围是1.65V到5.5V,B端供电电压范围是2.3V到5.5V。可用在电源电压为1.8V、2.5V、3.3V和5V的逻辑信号转换系统中。当OE端为低电平时,所有IO端口为高阻态,这显著降低了静态功耗。当VCCA上电后,OE端内部集成了下拉电流源。为了确保在MS4553M.pdf上电或下电过程中端口保持高阻特性,OE端应该通过一个下拉电阻接地,下拉电阻的阻值由驱动电流源的能力决定。MS4553M采用MSOP8封装,工作电压范围是‐40℃到+100℃。直接PIN对PIN圣邦微SMG4...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: MS4553 SGM4553 电平开关IC 发帖人:音频IC 发帖时间:2020-04-07 11:13:00
  • 详细解说光纤收发器指示灯的含义及常见故障判断方法
  • 我们常用的光纤收发器都有6个指示灯,那么每个指示灯都代表什么含义呢?是否所有指示灯都亮起才代表光纤收发器正常工作呢?现在易天光通信(ETU-LINK)给大家详细讲讲  PWR:灯亮表示DC5V电源工作正常;  FDX:灯亮表示光纤以全双工方式传输数据;  FX?100:灯亮表示光纤传输速率为100Mbps;  TX?100:灯亮表示双绞线传输速率为100Mbps,灯不亮表示双绞线传输速率为10Mbps;  FX?Link/Act:灯长亮表示光纤链路连接正确;灯闪亮表示光纤中有数据在传输;  TX?Link/Act:灯长亮表示双绞线链路连接确;灯闪亮表示双绞线中有数据在传输10/100M。  ...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:光纤模块 发帖时间:2018-10-23 18:35:00
  • BiDi单纤光模块和双纤光模块的区别
  • 什么是单纤双向光模块?BiDi光模块结构紧凑,主要用于光通信领域,包括电信和双向数据通信。单纤双向即BiDi,是指在一根光纤里可以同时传输收发两个方向的光信号,就象马路上由隔离带隔开的正反两个方向的车道,两边的车辆在各自的车道上行驶,互不干扰。而常规的光纤传输是单纤单向的,这样要实现双向的通信就需要两根光纤。BIDI单纤双向光模块的工作原理BIDI单纤双向光模块要实现收发两个方向的光信号同时传输,需要收发方向使用不同的光波长。一般光模块有两个端口,一个发射端口和一个接收端口。而单纤双向光模块只有一个端口,通过光模块中的滤波器进行滤波,同时完成一个波长光信号的发射和另一个波长光信号的接收,或者...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SFP bidi 发帖人:etulink 发帖时间:2018-08-08 18:03:00
  • 单纤光模块如何工作?单纤光模块有何优缺点?
  • 单纤光模块是仅有一个光纤端口的光模块产品,只用插一根光纤就能同时进行光信号的发射和接收,是一种节省光纤资源的解决方案。单纤光模块是利用WDM技术,实现一根光纤双向传输光信号。一般光模块有两个端口,TX为发射端口,RX为接收端口;单纤光模块只有1个端口,通过光模块中的滤波器进行滤波,同时完成不同波长光信号的发射和接收,因此单纤光模块必须成对使用。单纤光模块常用的波长低速:1310nm/1550nm;1490nm/1550nm;1310nm/1490nm10G光模块:1270nm/1330nm;1490nm/1550nm单纤光模块如何工作?为了能够高效地工作,单纤光模块必须配对使用,通过调谐双工...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:etulink 发帖时间:2018-04-18 16:47:00
  • 什么是单纤双向光模块?BIDI单纤双向光模块概述
  • 总所周知,光模块在光网络通信中起着信号的转换功能,发送端把电信号转换成光信号,通过光纤传送后,接收端再把光信号转换成电信号。但是,光模块也有区别的。今日,易飞扬通信就为大家讲解BIDI单纤双向光模块。什么是单纤双向光模块?BiDi光模块结构紧凑,主要用于光通信领域,包括电信和双向数据通信。单纤双向即BiDi,是指在一根光纤里可以同时传输收发两个方向的光信号,就象马路上由隔离带隔开的正反两个方向的车道,两边的车辆在各自的车道上行驶,互不干扰。而常规的光纤传输是单纤单向的,这样要实现双向的通信就需要两根光纤。BIDI单纤双向光模块的工作原理是什么?BIDI单纤双向光模块要实现收发两个方向的光信号...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: BIDI 易飞扬通信 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-03-21 14:48:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: